This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:板载温度传感器

Guru**** 2607325 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/754233/tms570lc4357-on-board-temperature-sensors

器件型号:TMS570LC4357

您好!
我正在使用 TMS570LC43尝试读取内部温度传感器、现在我正在测试连接到 AD1IN[31]的 T1

我的第一个问题是、我是否可以使用此温度传感器读取室温或其内部处理器温度的某种指示、该指示值将与室温不同  

第二个问题,根据参考手册表7-8,关于传感器的校准值

-- ADC 值 温度  
最低校准 1957年 303
中点 1543. 233
最高校准 2528. 398.

中点的值如何低于最低校准值!!! 这对我来说很奇怪
根据该表、温度的线性方程为(Temp = 0.169082 X ADC_Value -27.8937)  
例如、我在室温下读取3051、这意味着214.9758454对我来说毫无意义  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    片上温度传感器不适用于室温传感! 它们用于监控结温。

    有关如何使用片上传感器的示例、请参阅此文件 :www.ti.com/.../spna216.pdf

    此致、
    米罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    温度:303等于30C、233等于-40C、398等于125C (温度以开尔文为单位)。 因此、您可以看到它们不是按温度升高的顺序排列的、这就是它们看起来很奇怪的原因。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sunil、
    感谢您的回复
    是的、我知道它们以开尔文为单位、但中点温度仍低于最低温度?
    如果我在 ADC 侧获得2930、则意味着467.5169082开尔文或194.5169082 C 当室温大约为25时、让处理器结具有这个190C 的温度是合理的
    我只是问、因为我对处理器的内部温度没有这种意义