This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/RM44L920:能否通过 UART 或 CAN 下载 bin 文件?

Guru**** 2885180 points

Other Parts Discussed in Thread: RM44L920

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/754047/ccs-rm44l920-can-i-download-bin-file-through-uart-or-can

器件型号:RM44L920

工具/软件:Code Composer Studio

如果我们基于没有 JTAG 连接器的 RM44L920发布产品、我们是否可以通过 UART 或不使用引导加载程序的 CAN 对 bin 文件进行编程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    必须首先使用引导加载程序并使用 JTAG 对器件进行编程。 然后、您可以使用 CAN 或 UART 上载 bin 文件(取决于引导加载程序)。

    此致、
    米罗