This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL2-570LC43:如何在不使用 USB 连接器的情况下为电路板供电

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL2-570LC43

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/753863/launchxl2-570lc43-how-to-power-on-the-board-without-using-the-usb-connector

器件型号:LAUNCHXL2-570LC43

大家好、

我想知道 是否可以使用 Vin 引脚而不是微型 USB 连接器为 LAUNCHXL2-570LC43供电。

此致、

Andrea Pisculli  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Andrea、
    您可以使用桶形连接器(J17)为 LAUNCHXL2-570LC43供电。 此连接器未组装在电路板上。 这就是您应该安装它的原因! 在从桶形插孔为电路板供电之前、拆除(断开/停止) JP6的焊桥(JP6未安装、但焊桥正在缩短)非常重要。 移除焊桥时、最好安装 SMD 跳线。 这样、再次从 USB 为电路板供电将非常容易(只需在 JP6上放置跳线电容)。 您也可以通过任何使用标签"+5V"连接的连接器引脚为电路板供电。 为此、需要使用 JP6完成同样的操作(移除焊桥)。 料筒连接器是受保护的(原理图上的 PTC1)。

    所有这些都可以在原理图 中看到:processors.wiki.ti.com/.../LAUNCHXL2_570LC43_RM57L_SCHEMATICS.pdf

    此致、
    米罗