主题中讨论的其他器件:REF2033
与 发生 VDD 短路问题相关的是 POR 采样值直流 电压、MCU 温度 是实际 值的1.75%。 有点困惑 新 MCU 的 读数是如何相似的、然后 在 PWM0活动之后、值恢复正常。 此外、PWM0 GEN0 SS1触发的中断只需 在 通过 flash.c 保存参数块后停止 、然后在应用程序 PWM 运行时活动的情况下再次启动。 两 个 MCU 的 PB 闪存运行方式相同。
POR 测量值如何为典型 测量值的1.75%乘以 POR 之后的值? 为什么刷写用户参数块会突然停止 SS1中断或 PWM0 触发源? 然而 、SS1 触发源(GEN0 TRIG 计数加载)会立即开始循环、稍后 PWM 运行时活动会立即开始、 我们会得到正确的采样测量值。 奇怪的是、SS0从未出现过这些情况、因此 SS1似乎在 新 MCU POR 之后没有正确触发。 因此 SS0被禁用、 8个 FIF0步骤 只会 通过添加过多的 POP 和末尾指针在流中/下移动来使4步场景复杂化。 将 PC6即使在 HOT 和3V3之间连接也不会导致 ADC 触发问题 和 POR 值提高1.75%、对吧?