请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:TCI6636K2H工具/软件:Linux
各位专家、您好!
我从1994年开始使用 Linux 主机、并从几年后开始使用 TI 产品(DSP)、因此我不是新手。
两年前、我在 C6657评估板上使用了 XDS2xx Rev B、今天我感到很受骗
在 EVMK2H 上使用的第二个 XDS2xx Rev C 板、在这两年中没有任何变化。
我认为更新该开发工具的 Linux 过程是"位"错误的、我找到了警告
更新尝试完成后。
1)是否存在使用(例如) XDS100v3板或其他 JTAG 仿真器修复该工具上的 FW 的过程?
2) 2)为什么不在 cs_base/common/uscif/xds2xx/readme.txt 中插入警告打印输出以避免此行为?
3) 3)是否存在与 DSP/CPU/eval <-> JTAG 仿真器<-> CCS 版本的硬件兼容性列表?
(用于选择兼容的 JTAG 调试器)
4)带有特殊适配器的 XDS100V3版本可用于 TMS320C66AK2H14上(现在也适用于
安装在 EVMK2H 评估板上的 TCI6636K2H)?
感谢您的回答。
很抱歉我的英语不好。
Dario