This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123BE6PM:刷写 TM4C123BE6PM 和 MSP430FR59941器件的通用工具

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C123GXL, TM4C123BE6PM, UNIFLASH, MSP430FR59941, MSP430FR5994, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/753282/tm4c123be6pm-common-tool-to-flash-tm4c123be6pm-and-msp430fr59941-devices

器件型号:TM4C123BE6PM
主题中讨论的其他器件:EK-TM4C123GXLUNIFLASHMSP430FR59941TM4C123MSP430FR5994MSP-FET

大家好、

我在两个不同的项目中使用 TM4C123BE6PM 和 MSP430FR59941器件。 目前、我使用 EK-TM4C123GXL 评估套件以及 UNIFLASH 来刷写 TM4C 器件、使用 MSP430FR59941 Launchpad 开发套件以及 UNIFLASH 来刷写 MSP430FR59941器件。 为了便于在生产中进行刷写、我只想使用一种可以刷写两个器件的工具。  

请告诉我是否有此类器件。

谢谢、此致、
Anup

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anup、您好!

    您使用的是调试探针吗? 因为 Uniflash 软件应该是一个您可以同时使用的软件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    除了 Ralph 所说的内容、您还可以在命令行模式下使用 Uniflash 进行生产编程。 请查看以下 wiki 链接。
    processors.wiki.ti.com/.../UniFlash_v4_Quick_Guide
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ralph、

    是的。 工具来刷写/转储图像。 而不是 uniflash,因为它只是一个 GUI。

    谢谢、此致、
    Anup
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Charles、

    好的。 但对于 TM4C 和 MSP430 MCU、Uniflash 需要搭配使用的工具/器件是什么。

    希望你有我的问题。

    谢谢、此致、
    Anup
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    也许我仍然不清楚你在寻找什么。 如果您使用的是 Uniflash、则 PC 和 JTAG 调试探针是您的硬件器件、Uniflash 是您的软件工具。 您的生产板上没有 JTAG 接口吗? 我将始终推荐您具有 JTAG 连接器的最终定制板。 如果电路板上没有 JTAG 接口、则需要使用引导加载程序方法。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Charles、

    我板上有 JTAG 接口。

    "如果您使用的是 Uniflash、则 PC 和 JTAG 调试探针是您的硬件器件、Uniflash 是您的软件工具。"

    在这里、我要求提供 JTAG 调试器件-硬件器件、我可以将其用作 TM4C123和 MSP430的通用器件。

    例如、目前我已将 EK-TM4C123GXL 评估板作为 TM4C123的硬件器件使用、并将 MSP430FR5994 Launchpad 开发套件作为 MSP430FR 的硬件器件使用。 我可以为这两种设备使用什么常见的硬件设备?

    谢谢、此致、
    Anup
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anup、您好!

    我理解您的需求。 不幸的是,我们没有这样的解决办法。 MSP430编程与 ARM 内核不同、因此通用 ARM 内核编程器(如 XDS200或 J-Link)不能用于 MSP430。 与此相反、MSP-FET 也无法对 TM4C ARM 内核 MCU 进行编程。 因此、没有可对 TM4C123和 MSP430进行编程的单个工具、您将需要两个单独的调试探针、然后使用 Uniflash 作为两者的软件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ralph、

    感谢您提供相关信息。

    此致、
    Anup