This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1227:CAN 停止帧发送

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/753084/tms570ls1227-can-stop-frame-sending

器件型号:TMS570LS1227

尊敬的团队:

 TMS570LS1227是否  具有    可在   CAN 内核中停止帧发送的功能?  我发现其他 微控制 器具有这种功能、可以强制停止当前重复的数据以发送和清除缓冲区中的数据。此产品是否具有此功能?

BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Susan、

    我们器件中的 CAN 模块是根据 ISO 11989-1实现的、并且支持 CAN 协议版本2.0的 A、B 部分

    应用程序必须更新要传输的消息的数据、并启用和请求它们的传输。 通过将报文编号写入 IFxCMD 开始发送后、BUSY 位会自动置位为1、以指示正在进行的 A 传输。 此时、您无法停止数据传输。

    如果您已经将数据写入 CAN RAM 并希望在发送之前更改它们、则可以通过设置 IFxCMD 寄存器和数据寄存器来更新发送对象或更改发送对象。