请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TM4C123GE6PM 主题中讨论的其他器件:TM4C123
工具/软件:Code Composer Studio
大家好、我是嵌入式系统领域的新手、目前我正在使用 TM123G6PM。
根据我的学院分配、我打算做两件事。
1) 1)使用计时器/PWM 生成200kHz 的脉冲序列、其开关周期为400ms
2)使用生成的信号并在过采样条件(采样率约为600kHz)下使用 ADC 对其进行采样。 然后将转换后的值存储在数组中并绘制该数组的图形。