请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TM4C129ENCPDT Thread 中讨论的其他器件: EK-TM4C1294XL
在 TM4C129ENCPDT 器件上、客户在 HIB 模块中的 XOSC0和 XOSC1上使用32kHz 晶体。 根据我在器件数据表中所能知、默认情况下、该振荡器应自行启动。
1) 1)这是正确的吗? (振荡器应自行启动)
2) 2) 如果否、是否需要配置一些寄存器位以使其启动? 如果是、哪些位?
我尝试在 EK-TM4C1294XL Launchpad 上进行测试、该 Launchpad 在 XOSC0/1上具有一个32kHz 晶体。 奇怪的是、我在晶体上看到大约111kHz 振荡器。 我使用 CCS 将 HIBCTL 寄存器中的 CLK32EN 位置位、但这并没有什么不同。
谢谢、此致、
David