This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:TM4C 停产?

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCPDT, MSP-EXP432E401Y

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/751957/tm4c1294ncpdt-tm4c-end-of-life

器件型号:TM4C1294NCPDT
主题中讨论的其他器件: MSP-EXP432E401Y

我从我的经理那里获得了调查将产品从 TM4C1294NCPDT 迁移到 MSP-EXP432E401Y 的指示、因为 TM4C 已标记为停产、而 MSP 似乎是一种近似替代方案。

几年来、我一直在听到有关 Tiva 线的传言。  这最终会是真的吗? 是否有正式公告?  时间表是什么?

提出这个问题的另一种方法是:"新设计应该基于 MSP 系列而不是基于 TMX 处理器吗?"。

谢谢、

-Bob Cram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bob、您好!

    我不知道您的经理在哪里听说 TM4C 已标志着生命的终结、但这绝对不是事实。 对于 TM4C 器件系列、没有任何停产计划。 实际上、我们甚至计划明年发布另一个 TivaWare 版本。

    尽管如此、迁移到 MSP432是一种正确的使用案例、对于任何想要利用 SimpleLink SDK 的用户而言、这是一种情况、因为 SimpleLink 支持 MSP432、而 TM4C 不支持 MSP432。

    除了这种单独的情况外、TM4C 还提供了广泛的器件产品系列、可能是更好的器件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    拉尔夫:

    感谢您的回答。  我将与我的经理讨论它。

    此致、

    Bob Cram