This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:Code workarround 勘误表 PLL (spna233a):禁用 PLL 时,为什么要在声明 PLL 无效之前进行16次检查

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/752083/tms570lc4357-code-workarround-errata-pll-spna233a-when-disabling-the-pll-why-16-times-check-before-declaring-it-invalide

器件型号:TMS570LC4357

在 代码工作区勘误表中,PLL (spna233a):当禁用 PLL 时, 如果在检查16次后 PLL 仍然未被禁用,PLL 被视为无效。 16值来自哪里?

谢谢、此致

Amira

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Amira、
    未指定重试次数、但 TI 建议至少尝试五次!
    重试次数是勘误函数的输入参数。 此参数确定在退出时出现错误之前尝试的 PLL 锁定尝试的最大次数。 如果计数为零、例程会继续尝试正确的 PLL 锁定、直到成功。

    此致、
    米罗