This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TMS570LC4357:C:\ti\hercules\F021闪存 APi\02.01.01

Guru**** 2923980 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/751911/compiler-tms570lc4357-c-ti-hercules-f021-flash-api-02-01-01

器件型号:TMS570LC4357

工具/软件:TI C/C++编译器

(1)安装"F021FlashApi-02.01.01-windows-installer.exe"并获取以下文件夹:

(2)发现没有 适合 TMS570LC4357 MCU 的 LIB、因为我认为它需要类似"F021_API_CortexR5_be_xxx.lib"的库。

  我的理解不是对的。 如果没有、请告诉我 TMS570LC4357应该使用哪个 LIB?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hongwei、

    请使用:

    F021_API_CortexR4_BE_L2FMC_V3D16_NDS.lib

    F021_API_CortexR4_BE_L2FMC_V3D16.lib