This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS570LS1227:是否可以使用 SCI 通信将程序从 CCS8加载到 TMS570芯片中?

Guru**** 2766845 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/751959/ccs-tms570ls1227-is-it-possible-to-load-program-from-ccs8-into-tms570-chips-using-sci-communication

器件型号:TMS570LS1227

工具/软件:Code Composer Studio

我想使用 SCI 通信将程序从 CCS8加载到 TMS570芯片中。 有可能吗? 我已经看到了在闪存中加载程序的方法、这些方法用于其他 TI 微控制器。 想知道我是否可以使用 SCI 端口对 TMS570执行同样的操作。 如果是这样、一些说明会更好。 提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dongze、

    是或否 您可以使用 SCI 引导加载程序将固件下载到闪存中。 但必须通过 JTAG 将 SCI 引导加载程序编程到闪存中。