This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E411Y:使用 MSP-BSL 进行的程序写入无法识别来自微型计算机的响应信号

Guru**** 2931200 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP432E401Y, MSP432E411Y

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1193333/msp432e411y-program-writing-using-msp-bsl-cannot-recognize-the-response-signal-from-the-microcomputer

器件型号:MSP432E411Y
主题中讨论的其他器件:MSP-EXP432E401Y

您好!

续设以下员额。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1178530/msp432e411y-program-writing-using-msp-bsl-cannot-recognize-the-response-signal-from-msp432

使用基于 ROM 的引导加载程序对 boot_uart_flash_MSP-EXP432E401Y.txt 进行编程后、我收到以下错误:

我在上面的命令提示符下看到了 BSL-Scripter.exe 执行时的波形、但一些数据从微型计算机发送到 BSL Rocket、例如 BSL Rocket→MSP432 (黄色)、然后 MSP432→BSL Rocket (绿色)似乎正在返回。

我目前正在使用 MSP432E411Y、因此我是否需要用于 E411Y 的程序? C:\ti\BSL-Scripter\ScriptExampleWindows\E4xx_UART 文件夹只有 E401Y。 如果我需要 MSP432E411Y 的 txt 文件、您能告诉我如何生成它吗?

谢谢、

Eevee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 userid="465179" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1193333/msp432e411y-program-writing-using-msp-bsl-cannot-recognize-the-response-signal-from-the-microcomputer ]\n 我目前正在使用 MSP432E411Y、因此我需要 E411Y 的程序吗? C:\ti\BSL-Scripter\ScriptExampleWindows\E4xx_UART 文件夹只有 E401Y。 如果我需要 MSP432E411Y 的 txt 文件、您能告诉我如何生成它吗?

    就引导加载程序而言、E401Y 和 E411Y 之间没有差异。 UART 引导加载的协议是相同的。 该示例将适用于这两个器件型号。   

     要继续讨论、您能告诉我以下几点吗:

     -您是否擦除了器件? 请显示闪存的内容。 有多种方法可以实现这一点。 简单的方法是查看 CCS 中闪存的存储器浏览器。 它是否显示了所有0xF? 您看到的唯一错误可能是闪存未被擦除。 请参阅此帖子。  https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/777432/msp432e401y-can-t-get-msp-to-program-over-serial

     -您有 LaunchPad 吗? 您是否有可能购买 LaunchPad? 您可以在 https://www.ti.com/tool/MSP-EXP432E401Y 上找到 LaunchPad。  

     -您能否尝试 LaunchPad 和库存 BSL 示例?   请确保 R5和 R6上组装了一个零欧姆电阻器。

     您有多少定制板? 您的所有板上是否都有相同的问题、还是只有一个板上有相同的问题?

     -您是否能够使用 JTAG 加载闪存引导加载程序、然后运行 script_2.txt 和 script_3.txt。 闪存引导加载 程序项目位于 C:\ti\simplelink_msp432e4_sdk_4_20_00_12\examples\nortos\MSP_EXP432E401Y\boot_loader\boot_serial_uart_flash。  

    正如我在另一篇文章中演示的那样、我能够正常运行 BSL。