This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2432:SDK 中的 SBL 示例

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: AM2432, AM2434, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1192993/am2432-sbl-example-in-sdk

器件型号:AM2432
Thread 中讨论的其他器件: AM2434SysConfig

大家好、

客户一直在使用我们的 LP-AM243x (四核)并希望过渡到 AM2432 (双核)。  

将 SDK (/examples/drivers/boot/sbl_ospi/am243x-evm/r5fss0-0_nortos)中的 OSPI SBL 示例从四核 EVM 移植到双核器件是否需要进行任何移植? 是否有迁移指南或可用文档?

BR、

-rt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    OSPI SBL 仅涉及两个内核:R5_0_0和 DMSC (M3)、因此它不应从四核(AM2434)更改为双核(AM2432)。

    如您所知、AM243x 有两种封装:ALV 和 ALX。 ALV 用于 AM243x GP EVM、ALX 用于 AM243x LaunchPad。 OSPI SBL 有两个不同版本:

    C:\ti\mcu_plus_sdk_am243x_08_05_00_24\examples\drivers\boot\SBL_ospi\am243x-EVM 和

    C:\ti\mcu_plus_sdk_am243x_08_05_00_24\examples\drivers\boot\SBL_ospi\am243x-lp

    此致、

    Ming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ming、

    感谢您的快速而明确的回答! 从四核迁移到双核时、是否还需要对 SysConfig 编辑器进行任何修改?

    BR、

    -rt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我认为从四核到双核不需要任何更改、因为 SBL 只需要访问两个内核:R5F_0_0和 DMSC (M3)、因此从该角度来看、四核和双核版本之间没有区别。 它们都具有  R5F_0_0和 DMSC (M3)。

    此致、

    Ming