This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634:生成1.7V VPP

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1192877/am2634-1-7v-vpp-generation

器件型号:AM2634

您好、香榭丽舍

客户希望在  AM2634-CC 板上启用 OTP Keywriter。  

如 AM263x_CC_E2_MOVESS_rev1.pdf 中所述、TP42需要连接到 GND、即 TP42短接至 GND。  

请确认将 TP42连接到 GND 是否正确?


谢谢
此致
闪亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shine、

    我不熟悉 AM263x_CC_E2_Modifications_rev1.pdf 文档。  如果您可以告诉我它的位置、我将查看并根据需要进行任何更正。

    TP42的目的是能够访问1.7V VPP 电压轨。  如果组装了 U66、则可以使用 TP42访问生成的电源轨。  在未组装 U66的电路板上、您可以使用 TP42从外部为 VPP 提供1.7V 电源轨。

    我从您的问题中怀疑您正在执行第二项操作(尝试从外部获取 VPP)。  在这种情况下、您需要将 TP42连接到外部1.7V 电源的正极侧、将 TP41连接到负极电源。  不应将 TP42直接接地。

    谢谢、
    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shine、  

    问题在于、我们没有在电路板的原始构建上组装 U66 LDO 电路、但您仍然需要为 OTP 运行提供1.7V VPP。  

    我建议使用工作台电源来提供必要的1.7V 电源。 为此、可将 TP42 (VSYS_1V7)连接为正输入、将 TP31 (DGND)连接为返回。 在运行 OTP Keywriter 之前、将其连接到工作台电源并为工作台电源供电。  

    请勿将 TP42短接 至 GND。  

    现在请让我知道这是否清楚。  

    谢谢、

    -Randy