各位专家、您好!
在安全手册中提到的 DMA9A 诊断的执行期间、我们注意到 ESM 1.2未被设置为违反 DMA 的强制内存访问。
但是 REG0FT 位被置位(我们正在测试区域0)。
基于这个、测试看起来正常工作、但是向 ESM 发送错误信号似乎被禁用。
但我们注意到当 INT0ENA 被置位时、ESM 1.2 Error 被置位。 根据我们的理解、该位启用 DMA 模块区域0的所有中断。
(Q1) ESM 错误的信令是否依赖于所有 DMA 中断的使能状态?
(Q2)如果出现这种情况,我们如何在不使用 DMA 中断 FTC、LFS、HBC 和 BTC 的情况下启用 ESM 错误信令?
谢谢、此致、
最大