This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129ENCZAD:关于 TDO 引脚

Guru**** 2385120 points
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C129EXL
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1192280/tm4c129enczad-about-the-tdo-pin

器件型号:TM4C129ENCZAD
Thread 中讨论的其他器件:EK-TM4C129EXL

在 kΩ 材料中、TDO 引脚通过10k Ω 电阻器拉至 GND、但 EK-TM4C129EXL 不会将 TDO 引脚拉至 GND。

哪一个是正确的?

https://www.ti.com/lit/an/spma075/spma075.pdf?ts=1673845374031&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTM4C1232H6PM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kanematu-San、您好!

    文档显示了正确的建议、但这并不是硬性要求。

    此致、

    Ralph Jacobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    毕竟是否需要下拉电阻器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它们不是必需的、但我们建议使用它们以实现稳健性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢!