This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:在目标上安装 XDS110仿真时的流程

Guru**** 2754255 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1192249/tm4c1294ncpdt-flow-when-installing-xds110-emulation-on-the-target

器件型号:TM4C1294NCPDT

我想知道安装 XDS110仿真时 TM4C1294NCPDT 的以下行为。

(1) boot_loader.bin 和 firmware.bin 在哪里写入? (或者写入到哪个存储器中?)

(2)您是否拥有 boot_loader.bin 和 firmware.bin 的原始 c 文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    [引用 userid="488655" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1192249/tm4c1294ncpdt-flow-when-installing-xds110-emulation-on-the-target ](1) boot_loader.bin 和 firmware.bin 写入何处? (或写入到哪个存储器中?)

    它将是内部闪存。 在中  \ccs\ccs_base\common\uscif\xds110\XDS110SupportReadMe.pdf (第7页)、您可以看到 boot_loader.bin 应该被刷写到地址0x0000

    [报价 userid="488655" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1192249/tm4c1294ncpdt-flow-when-installing-xds110-emulation-on-the-target "](2)您是否拥有 boot_loader.bin 和 firmware.bin 的原始 c 文件?[/quot]

    我们不会公开提供这种情况的来源。

    谢谢

    Ki