This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2732:如何启用 AM2732 MSS_RS232_TX/RX

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2732

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1191855/am2732-how-to-enable-am2732-mss_rs232_tx-rx

器件型号:AM2732

您好、专家

在 AM2732的数据表中、我们发现 MSS_RS232_TX/RX 是 MSS 的调试 UART。

我们可以将其用作用户 UART 吗?

 我尝试 在 syscfg 中添加此 MSS_RS232_TX/RX 实例、但仅支持 MSS_UARTA 和 MSS_UARTB。

谢谢  

Ken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ken、

    遗憾的是、RS232接口与 JTAG/调试/开发流程紧密集成、可通过 RS232从主机下载应用程序。 不可用作通用 UART。 在 DSS 域中有2个 UART 实例是 MSS 域、2个 UART 实例、您当前的设计中是否已经使用了所有4个模块?

    此致、

    Zackary Fleenor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fleenor

    感谢您的快速支持!