This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM46L852:器件标识

Guru**** 2815875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1188116/rm46l852-device-marking

器件型号:RM46L852

您好!

对于 P/N RM46L852CPGET、我客户的质量部门注意到单个包装标签批次和生产日期代码的4个不同的追踪代码顶部标记(如下所示、它们位于同一个托盘中)。  我们在 TI.com 上找到的唯一文档是此器件的芯片勘误表数据。  虽然它确实提供了设备标记的方式,但它不提供第三行(#x-##########) 说明这些数字是什么。  您能否提供解释文档或确认第三行是正常的、即使部件是从同一日期和批次代码包中获取的。

 4种客户的库存变化:

 

YFC-08A9RZW

YFC-08A9RYW

YFC-08A9RXW

FYC-08A9SOW

谢谢、
Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    我已开始处理您的问题、我将很快向您提供更新。

    --

    谢谢、此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    我正在与内部团队讨论以获取更多详细信息、我将很快提供更新。

    --

    谢谢、此致、

    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    感谢您的耐心。

    我收到了营销团队关于您的问题的反馈。  

    突出显示的部分是汇编批次/生产日期代码。  您在同一个货件中可能具有不同的批次代码。

    因此、您可以忽略这部分更改。

    --

    谢谢、此致、

    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jagadish、您是否意味着 不同的跟踪代码、因为所有器件都在一个批次代码下?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="338491" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1188116/rm46l852-device-marking/4490721 #4490721"]您是否是因为 所有器件都在一个批次代码下?

    是的、这是可能的。