请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS570LC4357 我正在实施 Efuse 控制器自检、作为 TMS570LC4357板的诊断。 参考手册中明确描述了 Efuse 自检的步骤、但是我没有看到运行这个测试的时间的任何明确说明。 我可以在复位后随时运行该测试、还是有一个特定的序列可以调用该测试? 此测试是否取决于要初始化的任何特定硬件?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我正在实施 Efuse 控制器自检、作为 TMS570LC4357板的诊断。 参考手册中明确描述了 Efuse 自检的步骤、但是我没有看到运行这个测试的时间的任何明确说明。 我可以在复位后随时运行该测试、还是有一个特定的序列可以调用该测试? 此测试是否取决于要初始化的任何特定硬件?
尊敬的 Mathew:
电子保险丝用于在上电复位(nPORRST)失效后配置器件。 作为上电复位序列的一部分、eFuse 值被读取并载入内部寄存器。 这称为 eFuse 自动载入。 电子保险丝值通过单位纠错、双位错误检测(SECDED)代码进行保护。 这些保险丝在器件的初始出厂测试期间进行编程。 电子保险丝控制器被设计成一旦器件被封装、电子保险丝的状态就不能被改变。
对于安全关键型系统、在器件复位后、应用程序必须检查 eFuse 控制器的状态。
您可以在复位后随时执行测试。 通常在启动期间对其进行测试。
电子保险丝自检由安全诊断库(SDL)提供支持。 您可以使用 API 进行测试:
SL_SelfTest_EFuse (...)