This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:ADC 最大采样窗口

Guru**** 2449030 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1191696/tms570lc4357-adc-maximum-sampling-window

器件型号:TMS570LC4357

您好!

 在数据表 SPNU563A–2018年3月22.2.1.3时、它说:

然后、在寄存器说明中再次说明:

根据我的理解、最大时钟周期数为4097、而不是4098。  

是否存在错误或我误解了任何内容?

提前感谢您的任何帮助:)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您回答正确。 最大 采集时间为4097个 ADCLK 周期