This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129ENCZAD:如何使用 UniFlash 进行写入

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, TM4C129ENCZAD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1191377/tm4c129enczad-how-to-write-with-uniflash

器件型号:TM4C129ENCZAD
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

我想使用调试探针将 TM4C129ENCZAD 与 UniFlash 结合使用、使用 JTAG 对 XDS110写入 boot_loader.bin。

但我不知道如何操作它。
如果可能、我希望得到一个附有成功示例的说明。

具体而言、它将介绍成功编写后如何检查目标。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 userid="482500" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1191377/tm4c129enczad-how-to-write-with-uniflash "]

    我想使用调试探针将 TM4C129ENCZAD 与 UniFlash 结合使用、使用 JTAG 对 XDS110写入 boot_loader.bin。

    但我不知道如何操作它。
    如果可能、我希望得到一个附有成功示例的说明。

    [/报价]

    请参阅以下帖子中的我的回复:

    https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1189359/ccstudio-about-the-role-of-each-layer-of-ccs-ver12/4490282#4490282

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。
    将 boot_loader.AXF 写入 TM4C129ENCZAD 后
    我听说设备管理器在连接到 PC 时显示调试端口、这是正确的吗?
    我编写了 boot_loader.AXF 并确认了它、但无法确认它

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="482500" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1191377/tm4c129enczad-how-to-write-with-uniflash/4491263 #4491263"]将 boot_loader.AXF 写入 TM4C129ENCZAD 后
    我听说设备管理器在连接到 PC 时显示调试端口、这是正确的吗?

    对于受支持的器件、如果引导加载程序软件运行正常、则会出现这种情况。 但是 、TM4C129ENCZAD 不是受支持的器件、因此引导加载程序正常运行可能会出现问题。 另一位客户遇到 TM4C129ENCZAD 的相同问题、因此可能是引导加载程序与 TM4C129ENCZAD 不兼容的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。
    是否有任何支持 TM4C129ENCZAD 的程序?
    是否有另一种方法可以打开 USB 端口?

    我的目的是在安装 TM4C129ENCZAD 的电路板和 PC 之间启用 USB 连接。
    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="482500" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1191377/tm4c129enczad-how-to-write-with-uniflash/4491366 #44913666"]

    是否有任何支持 TM4C129ENCZAD 的程序?
    是否有另一种方法可以打开 USB 端口?

    我的目的是在安装 TM4C129ENCZAD 的电路板和 PC 之间启用 USB 连接。

    [/报价]

    很抱歉、我不知道 使用 TM4C129ENCZAD 验证的任何内容。