This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357-EP:DO-178和 DO-254兼容器件

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357-EP, TMS320F28377D-EP, TMS570LC4357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1191021/tms570lc4357-ep-do-178-and-do-254-compatible-devices

器件型号:TMS570LC4357-EP
主题中讨论的其他器件: TMS320F28377D-EPTMS570LC4357

您好!

我们正在为航空电子设备项目寻找微控制器。 该项目是一个 DAD-A 项目。 我对 TMS570LC4357-EP 和 TMS320F28377D-EP 有一些疑问。

1.  两 种器件是否都用于任何航空电子设备项目?

2. 您是否 提供 了 DO-178和 DO-254编译的文档和测试数据?

3. 两种器件是否都具有单粒子效应合规性?

4.您是否为编译器、调试器、IDE 等器件提供工具资质审核支持? 或者这些工具 是否也通过了认证?

 

提前感谢。