This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 将 XDS510 USB 调试器导入 CCS12

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1190853/import-xds510-usb-debugger-to-ccs12

您好!

我使用的是 AWR2943、我需要使用 XDS510调试器。

但是、我知道 CCS12不支持 XDS510、那么您可以向我发送一个插件以导入 CCS12、从而使 XDS510能够与我协同工作。

由于业务需要、请尽快使用此调试器来处理我的 CCS 版本。

谢谢、

此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amir、

    最新版本的 CCS 不再支持 XDS510类调试探针。 但是、您可以尝试 使用较旧版本的 CCS。 CCS 8.3.1是与 XDS510类探针配合使用的最后一个版本。 还建议您使用最新版本 的 CCS (12.1.0)支持的 XDS200等调试探针。

    此致、

    高斯基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kaushik、

    感谢您提供的这些信息、但我还需要 XDS560V2 TRAVELLAR 的帮助、因为它与我不能正常工作、因为它会从自身的错误中中断。

    那么、您能尽快和我一起参加调试会话吗?

    因为我们迫切需要该调试器才能实现很快的交付。

    谢谢、

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的目标在 CCS 8.3.1中也能正常工作  

    目前我们使用的是 XDS110调试器探针,但我们需要使用 XDS510,以便它可以与我们一起正常工作?

    谢谢、

    此致、