This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:当 PWM 周期太短时、无法从 ETPWM 获取由 SOCA/B 事件触发的 ADC

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1190517/tms570lc4357-cannot-get-adc-triggered-by-soca-b-event-from-etpwm-when-pwm-period-is-too-short

器件型号:TMS570LC4357

我无法从 PWM 获取 SOCA/B 事件、如 该主题中所述

我最终发现无法获得事件的原因是配置的 PWM 周期太短、为1000ns

当我将 该线程中的代码更改为6000000时、ADC 中断正常工作。

我只想问一下、数据表中是否指定了任何参数、或者是否有这样的限值?

或者为什么会发生这种情况?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hongbo、

    我已开始处理您的问题、我将很快提供更新。

    --

    谢谢、此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hongbo、

    您可以通过提高 VCLK3频率来尝试吗?

    根据数据表、当输出高电平或低电平时、ePWM 的最小脉冲持续时间为33.33nS

    因此、1000nS 仅处于接受范围内、因此请尝试增大 VCLK3频率并重试。

    --

    谢谢、此致、
    Jagadish。