This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1231E6PZ:SPI 从器件 CS 事件

Guru**** 2941480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1190860/tm4c1231e6pz-spi-slave-cs-event

器件型号:TM4C1231E6PZ
主题中讨论的其他器件:TM4C123

尊敬的专家:

我想请您在启用 DMA 的 SPI 从模式下为 TM4C123 SSI 提供指导。 客户用例是、当 SPI 主器件将 CS 信号拉低以从 SPI 从器件读取数据时、他们希望让 CPU 知道 CS 拉低事件、以便在事件/中断处理程序中、客户可以添加数据准备代码、例如重新配置 DMA、 但我找不到该事件的任何中断源、您能否帮助为实现此目标提供一些指导?

谢谢。

Eric。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eric、

    当 CS 线路被拉至低电平时、SPI 模块没有此类中断源。 他们可以将 CS 线路连接到另一个设置为输入的 GPIO、并监控下降沿中断。

    此致、

    Ralph Jacobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ralph、

    感谢您的建议、这对我们有很大帮助、我将让客户尝试此解决方案。  

    Eric