This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GH6PM:在外设驱动程序库的上下文中、短语"具有引导加载程序功能"意味着什么?

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C123GH6PM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1190799/tm4c123gh6pm-in-the-context-of-the-peripheral-driver-library-what-does-the-phrase-with-boot-loader-capability-mean

器件型号:TM4C123GH6PM

 TM4C123GH6PM 微控制 器数据表第52页上的句子是:" TivaWare 外设驱动程序库是一个免专利费的软件库、用于控制具有引导加载程序功能的片上外设。" "具有引导加载程序功能"这一短语是什么意思? 此语句所指的库和加载程序之间是否存在特定关系?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    这意味着 TivaWare 软件库包含基于闪存的引导加载程序的源代码、作为软件库的一部分。 引导加载程序被编码为使用 TivaWare 库的元素。 不过、这实际上只是一个通用语句、实际上我们尝试说"我们的软件库也附带了引导加载程序"。

    此致、

    Ralph Jacobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。