This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SAFETI-HALCOGEN-CSP:SAFETI-HALCOGEN-CSP

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN, TMS570LS3137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1189682/safeti-halcogen-csp-safeti-halcogen-csp

器件型号:SAFETI-HALCOGEN-CSP
主题中讨论的其他器件:HALCOGENTMS570LS3137

早上好、

在我们公司的一个项目中、我们使用 TMS570LS3137 Hercules 安全 MCU。 我们使用 HALCoGen IDE 04.07.01来生成 HAL 源代码。 我们根据从 SAFETE-HALCOGEN-CSP 获取的软件安全要求规范(TI-SW-00199-SRS-02)和 HALCoGen 设计文档(TI-SW-00199-SDD-01)审核了生成的源代码。 我们发现了一些缺失的要求、代码/设计不一致、我们还有关于我们发现的其他问题。

我们已在此处创建了有关您的帮助的 TT:

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1165235/safeti-halcogen-csp-safeti-halcogen-csp

开始与我们的公司沟通、并通过聊天提供一些反馈。 然而,已经过去了3个月,没有人再与我们沟通了。 我们的项目有截止日期、我们需要尽快解决提出的一些意见。

QJ Wang 提供答复的最后日期(对发送的评论的一小部分)是 2022年11月18日、也是仅一次。  2022年12月14日、他承诺将其余回复发送至 EOB、时间为12月16日星期五。 后来我们没有收到他的任何答复。 我个人尝试联系他四次、他停止了沟通。

您能不能给我一个可靠的联系人、我们可以与他人联系解决我们的意见?

谢谢、
Tomas Zimek
霍尼韦尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tomas、

    QJ 是 Hercules 方面经验最丰富的人。  

    当您的问题部分 由 QJ 回答时、我再次将此主题分配给 QJ。

    在本主题中提出您的疑问、QJ 将为您提供清晰的阐述。

    --

    谢谢、此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Tomas、

    很抱歉、我们迟到了回复。 我将整理我的评论、并在明天之前给您。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已将包含我的注释的文件附加到私人消息中。