This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1231C3PM:TM4C1231C3PM

Guru**** 2885180 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C1231C3PM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1189387/tm4c1231c3pm-tm4c1231c3pm

器件型号:TM4C1231C3PM

IM 使用直流电机开/关 PCB 使用 TM4C1231C3PM MCU、而开/关条件下、所有 RAM 变量都会获取垃圾值。 现在、我可以对这个问题做些什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VDDC 1.2V 信号中的 I 固定10uf/10V。 它是否会导致诸如 RAM 等所有变量都是垃圾的色情行为。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dinesh 您好!

    [引用 userid="485884" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1189387/tm4c1231c3pm-tm4c1231c3pm/4481193 #4481193"]并且我在 VDDC 1.2V 信号中固定了10uF/10V。 它是否会导致诸如 RAM 等零行为、所有变量都是垃圾。

    我不确定我是否完全理解您的意见、但如果 VDDC 的电容为10uF、而不是所需的3.3-3.4uF、则器件将无法正常工作。

    我无法评论 RAM 变量是否是"垃圾"导致的、我们没有完整的列表列出不提供适当 VDDC 电容的所有故障症状。 但这当然是可能的。

    此致、

    Ralph Jacobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否存在此 RAM 垃圾问题的任何其他情况、这些问题已经知道。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dinesh 您好!

    没有已知/常见的重复根本原因。 无论发生什么、您的系统都是独一无二的。

    此致、

    Ralph Jacobi