This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1306:使用不同的衍生产品进行软件验证和生产

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0L1306, MSPM0L1304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1190048/mspm0l1306-using-different-derivatives-for-software-validation-and-production

器件型号:MSPM0L1306
主题中讨论的其他器件:MSPM0L1304

由于可用性、我们目前使用具有64KB 闪存和4KB SRAM 的 MSPM0L1306衍生产品进行固件开发、测试和验证。 在系列产品中  、将使用具有16KB 闪存和2KB SRAM 的 MSPM0L1304。 我们现在有问题、因为所有验证都发生在具有更多闪存和 SRAM 的另一个派生品上。

固件远小于  MSP0L1304上提供的16kB。 因此 、它肯定适合。 在具有 MSPM0L1306设置的 MSP0L1304构建上使用软件时是否存在任何问题?

是否可以锁定当前 MSP0L1306上未使用的存储器区域并将其限制为 MSP0L1304的大小、即仅使用16K 闪存、相应地减少 RAM?
那么、我们的软件验证基本上会在串联条件下运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maximilian:

    您可以在 MSPM0L1306上使用和验证。  不确定您使用的是哪种工具、但我将假设使用 CCS。  当您准备好开始使用 MSPM0L1304进行编程/调试时、只需在项目设置中更改器件即可。  这将自动为 MSPM0L1304引入适当的链接器脚本、并将您限制为16KB 闪存。

    现在、当您仍在使用 MSPM0L1306时、您可以手动修改链接器脚本以将存储器限制为16KB。

    这是 MSPM0L1306的屏幕截图。  只需修改长度= 0x00004000即可