请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UNIFLASH 主题中讨论的其他器件: TMS320F280039C
您好!
使用 CCS 进行写入时、写入操作在几十秒内完成、但通过 UniFlash 写入 hex 文件时、需要大约2分钟。 但是、uniflash 没有错误、写入操作正常完成。 我要使用的写入工具是 XDS110。
请告诉我是否有办法加快使用 Uni-Flash 进行写入。 可以接受任何十六进制文件格式。
器件:TMS320F280039C
谢谢、
Evee