This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UNIFLASH:与 CCS 相比、Uniflash 写入速度较慢

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, TMS320F280039C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1189329/uniflash-uniflash-write-speed-is-slow-compared-to-ccs

器件型号:UNIFLASH
主题中讨论的其他器件: TMS320F280039C

您好!  

使用 CCS 进行写入时、写入操作在几十秒内完成、但通过 UniFlash 写入 hex 文件时、需要大约2分钟。 但是、uniflash 没有错误、写入操作正常完成。 我要使用的写入工具是 XDS110。

请告诉我是否有办法加快使用 Uni-Flash 进行写入。 可以接受任何十六进制文件格式。

器件:TMS320F280039C

谢谢、

Evee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 userid="465179" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1189329/uniflash-uniflash-write-speed-is-slow-compared-to-ccs 在使用 CCS 进行写入时、写入操作在几十秒内完成、但通过 UniFlash 写入 hex 文件时、需要大约2分钟。 但是、uniflash 没有错误、写入操作正常完成。 我使用的编写工具是 XDS110。[/quot]

    使用 CCS 时、是否直接刷写相同的十六进制文件? 或者您正在加载*。out 文件? 如果要加载*。out 文件、在 uniflash 中加载相同的*。out 文件时会发生什么情况?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、我

    是的、我们将写入相同的十六进制文件、但写入时间存在很大差异。
    如果您有任何建议、请告诉我。

    谢谢、

    Eevee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="465179" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1189329/uniflash-uniflash-write-speed-is-slow-compared-to-ccs/4485194 #4485194"]是的,我们正在编写相同的十六进制文件,但写入时间有很大差异。

    这是不寻常的。 两种环境中的闪存编程设置和静脉化设置是否相同? 如果是、则不应存在太大的差异、因为应使用相同的闪存算法。

    正在使用哪些 CCS 和 UniFlash 版本?

    谢谢

    Ki