请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP432E411Y 我们看到 MSP432E411Y 复位时 RESC 寄存器值为0x00001、表示 RESC 中的 EXT 位已置位。 TRM (SLAU723A)表4-17表明这是由 RST 有效引起的。 但是、使用示波器探头探测 RST 线路似乎并不表明它应该被触发。\
RESC 中 EXT 位的设置是否有其他原因导致 RST 引脚变为低电平(<.35*VDD)的时间达到250ns 或更长?
谢谢!