This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E411Y:RESC 寄存器的复位原因显示 EXT、但 RST 引脚不能#39;t 足够低

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP432E411Y

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1190251/msp432e411y-reset-cause-from-resc-register-says-ext-but-rst-pin-doesn-t-go-low-enough

器件型号:MSP432E411Y

我们看到 MSP432E411Y 复位时 RESC 寄存器值为0x00001、表示 RESC 中的 EXT 位已置位。  TRM (SLAU723A)表4-17表明这是由 RST 有效引起的。  但是、使用示波器探头探测 RST 线路似乎并不表明它应该被触发。\

RESC 中 EXT 位的设置是否有其他原因导致 RST 引脚变为低电平(<.35*VDD)的时间达到250ns 或更长?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    结果发现探头实际上不在复位线上、根据规格、RST 实际上会变低。