This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:CCSv12.2调试热复位尝试暂停 CPU

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1190349/tm4c1294ncpdt-ccsv12-2-debug-warm-reset-tries-to-halt-cpu

器件型号:TM4C1294NCPDT

大家好、

通过 TM4C1294 Launch Pad 测试较新的调试。 当所有调试选项被设定为不仅仅在程序加载时停止复位时、Stellaris 仿真器错误地尝试在热复位时停止 CPU。 因此、在调试中出现故障的 CPU 热复位时、用户不能暂停仿真器以出于复位原因检查复位原因寄存器。 调试仿真器监控选项卡循环显示红色消息"无法停止目标"、且在发生故障热复位后暂停按钮呈灰色显示。

有什么想法为什么会发生这种情况? LaunchPad XDS 调试探针是什么、110v1或100v2或其他什么?

Black Hawk XDS100v1有点困惑、无法解锁器件、也无法调用调试、尝试更新其上的固件、TM4C LaunchPad 仿真器也是如此。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过替换文件方法来跟踪问题、以在 UART 初始化代码中丢失看门狗脚踢。 奇怪的是 UART 可以正常工作、但看门狗与 以太网命令或闪存写入有关的操作让 我感到困惑。