This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:无法在分配的闪存的末尾访问(读取)某些地址

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1185244/tms570ls3137-cannot-access-read-some-addresses-towards-the-end-of-allocated-flash

器件型号:TMS570LS3137
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

我们有一个使用 CCS v6和 ARM 编译器工具5.1.6的项目、我们要升级到不同的硬件平台(相同的处理器)、我们还将更新到 CCS 10.1和 ARM 编译器工具 v20.2-1 (我们在另一个类似项目中成功使用了该项目)。

该工程会在特定的闪存地址中保存一些特殊信息。  这是使用 cmd 链接器文件中的一个段和一个 pragma 来控制的、以定义要分配给该段的常量。  这对于以前的其他项目来说已经成功了。

由于某种奇怪的原因、对于这个新项目、我们无法读取 该常量中的一部分数据:

当软件尝试读取这些地址时、它将崩溃。

我们可以断言硬件工作正常。 我们已刷写了之前的项目代码、它似乎可以正常工作。  编译器工具似乎不是回滚到之前的编译器产生相同结果的因素。  命令链接器文件或常量符号定义没有任何更改。

您是否有任何指针说明我们为何无法访问此存储器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    您能否共享您的链接器 cmd 文件和项目中定义的 const?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我无法完全共享 CMD 或项目代码。   在进一步调试这个问题时、我注意到 这个问题只有在我们在代码中启用闪存 ECC 后才会出现。

    我们松散地关注 HALCoGen 4.07.01代码初始化。  在 sys_startup.c 中、在_c_int00早期、我们调用 _coreEnableFlashEcc_:

     在执行第320行之前、我们仍然能够访问该 存储器:

    执行该行后、我们立即失去访问权限。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    向0x7FFF8写入数据时、ECC 值是否被编程?

    请检查0xF0400000 + 0x7FFF8/8处的 ECC 值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、似乎对该值进行了编程。

    在启用 ECC 之前:

    以下为:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

      

    我计算了0x7FFE8、0x7FFF0、0x7FFF8和0x80000处数据的 ECC 值

    0x7FFE8处数据的 ECC 值为0x7F -->它与屏幕截图中的 ECC 相同(0xF040FFFD)  

    0x7FFF0处数据的 ECC 值为0x8A ->它与屏幕截图中的 ECC 相同(0xF040FFFE)  

    0x7FFF8处数据的 ECC 值为0x24 ->它不同于屏幕截图中的 ECC (0x05)(位于0xF040FFFF)

    0x80000处数据的 ECC 值为0x5D -->它与屏幕截图中的 ECC 相同(0xF0410000处)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不知道这是怎么可能的,但是你是100%正确的!!

    我们使用 Intel hex 文件刷写软件、以便按照 您的建议手动将地址0xF040FFFF 中的 ECC 代码从0x05修改为0x24、并确保我现在可以访问地址0x7FFF8中的数据。

    我们的 CMD 文件中有如下所示的内容:

    ...
    MEMORY
    {
    ...
        MEMORY_NAME (R) : origin=0x0007FFC0 length=0x00000040 vfill=0xFFFFFFFF
    ...
        MEMORY_NAME_ECC : origin=0xF040FFF8 length=0x00000008 ecc={ input_range=MEMORY_NAME, algorithm=eccalgo, fill=true }
    ...
    }
    ECC
    {
    eccalgo : address_mask=0x003ffff8 hamming_mask=R4 parity_mask=0x0C mirroring=F021
    }
    ...
    SECTIONS
    {
    ...
        .sectName : palign (32), {} > MEMORY_NAME
    ...
    }

    我们从未遇到过错误计算 ECC 代码的问题。   这种错误的原因可能是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的 CMD 文件对我来说看起来很好。

    最好在 CMD 文件中使用 palign (32)。 Palign (32) 告诉链接 器将输出段.sectName 放置在位于32字节边界上的地址、并确保段的大小是32字节的倍数、填充空间(此段中未使用的空间)用零(默认值)填充。 这将避免 在高速缓存控制器捕捉到仅部分填满数据或代码的行时出现 ECC 错误。

    您是否可以尝试将.sectName 分配给 FLASH0而不是 memory_name、并注释掉 MEMORY_NAME、MEMORY_NAME_ECC 在 MEMORY{..}中的位置?

    存储器
    {
        引导程序(X):origin=0x00000000 length=0x00000020 fill =0xFFFF
        FLASH0 (RX):origin=0x00000020 length=0x001FFFE0 vfill = 0xffffffff
    (笑声)

        ECC_VEC (R):origin=(0xf0400000+(start (vectors)>>3)) length=( size (vectors)>>3)
                 ecc={algoL2R5F021、input_range=vectors}

        ECC_FLASH0 (R):origin=(0xf0400000 +(start (FLASH0)>> 3)) length=(size (FLASH0)>> 3)
                 ecc={algoL2R5F021、input_range=FLASH0}

    (笑声)  

    }

    部分
    {
    (笑声)
    。   sectName:palign (32),{}> FLASH0
    (笑声)
    }

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试按照您的建议更改 CMD、我可以访问该符号。 代码正在进行开发、因此数据现在有所不同:

    不过,这个问题似乎仍然影响到原来的地址,而且似乎已经扩散到其他地址。

    我注意到 、当运行指令以启用闪存时、0x7FFFFC 中的数据从0xC... 到0xD...  其他地址中的数据也发生了类似的情况、这可能是显示/调试器类型的问题、因为闪存当然不能更改。

    我们需要将符号放置在它最初的地址。 为什么生成十六进制文件时 ECC 计算失败?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果使用*。out 文件而不是 hex 文件、您是否会遇到相同的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们按照您的建议尝试刷写输出文件、但出现错误:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    输出文件由计算 ECC 的链接器 cmd 文件生成。 我不确定链接器在0xFFF8处生成的 ECC 为何不正确。 您能否将 MEMORY_NAME (R)的 VFILL=0xFFFFFFFF 替换为 fill=0xFFFFFFFF?  您可以共享链接器 CMD 文件吗?

    如果您在加载期间使用 CCS 生成 ECC、问题是否也存在?