This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:PSRAM 启用-禁用

Guru**** 2445440 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1189633/am2434-psram-enable-disabled

器件型号:AM2434
Thread 中讨论的其他器件: SysConfig

您好、专家、


我想知道的功能

1) 1)如何访问 PSRAM?
2) 2)如何启用或禁用 PSRAM?
3) 3)访问 PSRAM 的要求是什么? (即任何寄存器设置为高/低或任何更改)
4) 4)如何读取/写入 PSRAM?
5) 5)如何设置只读模式?


此致、
D J

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、DJ、

    1) 1)如何访问 PSRAM?

    您可以通过 GPMC 访问 PSRAM


    2) 2)如何启用或禁用 PSRAM?

    您需要设置 GPMC 以使其访问 PSRAM。   有关详细信息、请参阅 AM243x TRM 的12.3.3通用存储器控制器(GPMC)(www.ti.com/.../spruim2)。


    3) 3)访问 PSRAM 的要求是什么? (即任何寄存器设置为高/低或任何更改)

    请参阅2)的答案


    4) 4)如何读取/写入 PSRAM?

    GPMC 设置正确后、您可以使用专用存储器地址空间 :GPMC0_DATA 0x050000000 0x057FFFFFF 128 MB 来访问 PSRAM。

      
    5) 5)如何设置只读模式?

    您可以使用 ARM MPU 设置将 PSRAM 区域设置为只读模式。 使用 SysConfig 打开示例 CCS 工程中的 example.syscfg 文件。 检查 MPU 设置:

    此致、

    Ming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的回答。

    答案2:- URL/API 未打开。

    错误页:- 未找到错误404。

    此致、
    D J

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、DJ、

    抱歉、URL 不完整。 请尝试以下操作: https://www.ti.com/lit/ug/spruim2e/spruim2e.pdf

    此致、

    Ming