This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS0432:MCU 电源的负载波动

Guru**** 2618455 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/678837/tms570ls0432-load-fluctuation-of-the-mcu-power-supply

器件型号:TMS570LS0432

你(们)好

 

我们将通过 VCC 和 VCCIO 的电源设计检查负载响应特性。

应将 MCU 电源的负载波动考虑在内?

 

谢谢、此致、

Kuerbis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kuerbis、您好!

    表5.4列出了建议的运行条件:

    VMON 模块包含一个针对 nPORRST 输入的毛刺脉冲滤波器、并且 能够过滤 VCC 和 VCCIO 电源上的毛刺脉冲:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、QJ Wang

     

    我的问题是"太晚了"。

    如何估算用户应用的功率波动?

    您对系统电源树的设计是否有任何建议或指导路线?

    选择电源器件或 PMIC 时需要注意什么?

    j

    谢谢、此致、

    Kuerbis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 QJ、

     

    请您回答我的问题吗?

     

    此致、

    Kuerbis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kuerbis、您好!

    对于安全应用、我们建议客户使用 TPS65381Q 为我们的 Hercules MCU 供电。

    www.ti.com/.../TPS65381-Q1

    该器件可监控所有稳压器输出、电池电压和内部电源轨上的欠压和过压情况。 独立于主带隙基准之外的第二带隙基准用于欠压和过压监控、以避免未检测到主带隙基准中的任何漂移。 此外、还实现了稳压器电流限制和温度保护。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 QJ

     

    谢谢!

     

    此致、

    Kuerbis