This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS0432:额定功率规范

Guru**** 2617305 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS0432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/678833/tms570ls0432-rated-power-specification

器件型号:TMS570LS0432

大家好、

 

TMS570LS0432是否有额定功率规格?

 

数据表5.8 (SPNS186B)中介绍了热阻。

是否需要降额的任何温度规格?

 

谢谢、此致、

Kuerbis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kuerbis、您好!

    表5.7 (第21页)下的注释1和注释2给出了降额的公式。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、QJ Wang

     

    我们知道表5.7 (第21页)下的注释1和注释2给出了降额的公式。

    我们想知道在 Tj=150摄氏度之前是否需要降额。

    j

    谢谢、此致、

    Kuerbis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、QJ Wang

     

    您对此问题是否有任何更新?

    谢谢、此致、

    Kuerbis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 QJ

     

    您对此问题是否有任何更新?

    谢谢、此致、

    Kuerbis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kuerbis、

    表5.7下的注1指出:"典型值是标称工艺角和结温为25ºC μ A 的平均电流"。 可以使用此公式计算其他温度下的 ICC。

    结至空气热阻可能会因环境条件而有很大的差异。 但在建议的工作条件下、不需要降额。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 QJ

     

    谢谢!

     

    此致、

    Kuerbis