This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:以太网控制器(EMAC)和接收时新的未记录竞争条件

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN, TMS570LS3137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/678879/tms570lc4357-ethernet-controller-emac-and-new-undocumented-race-condition-on-receive

器件型号:TMS570LC4357
主题中讨论的其他器件:HALCOGENTMS570LS3137

您好!

在 EMAC 停止接收数据直至下一次 MCU 重启之前、我们很少发生事件(每天一次)。
经过一些调查、我们发现 EMAC 和 MCU 内核之间存在未记录的竞态条件。

请参阅 TRM 文档 SPNU563第 32.2.6.2章发送和接收描述符队列

本文档中的引用:

在可能存在竞争条件的情况下,EMAC 可能会在中将描述符的“next”指针读取为 NULL
应用程序之前的瞬间通过修补指针将附加描述符附加到列表中。 这种情况
案例由软件应用程序处理、始终检查所有 EOP 的缓冲区描述符标志
数据包、查找称为队列结束(EOQ)的特殊标志。 EOQ 标志由上的 EMAC 设置
当描述符的“下一个”指针为 NULL 时,数据包的最后一个描述符。 这就是 EMAC 的方式
向软件应用程序表明它认为它已到达列表的末尾。 软件时
应用程序会看到 EOQ 标志集、此时应用程序可能会提交新列表或部分
通过将新列表指针写入启动的相同 HDP 而错过的附加列表
过程。

但有一些新的比赛条件。 当 EMAC 从下一个指针已经读取 NULL 时、MCU 可以读取 EOQ=0。 在这种情况下、SW 未重启当前接收缓冲器指针。 结果在下一次重新引导之前停止数据接收。

用于生成泛洪数据包并重现此行为的测试代码示例,您可以在附件(flood.pl)中找到该示例

我们尝试将数据包泛洪到该接口。 在统计中、TRM 中描述的和在 HalCoGen EMAC 驱动程序中使用的缓冲器下溢操作只有在9996个10000的情况下才能够正常工作。 其余4种情况导致接收最终停止。

看起来、内核和 EMAC 之间的芯片上存在一些时域同步问题。  我们不知道是否可以通过将 ISB/DSB/DMB 指令添加到代码中来解决该问题、而无需您进行调查。

对于这个问题、我们尝试制造补丁(在附件中、您可以找到 HalCoGen 生成 的 HL_EMAC.c 文件的版本)。  该代码在处理接收到的数据期间再次检查 EOQ 标志、因为此时我们确信该标志有效。

这看起来与针对 TX 讨论的 EOQ 问题类似。 请访问 e2e.ti.com/support/microcontrollers/hercules/f/312/t/526697#pi239031350或 e2e.ti.com/support/arm/sitara_arm/f/791/t/543686#pi316653

我们能够重复 EOQ 问题的两种变体(此处介绍了 TX 和新 RX)。 TX 变量已知时间超过2年、但在 HalCoGen 生成的代码中没有勘误表和修复。 请记住、Hercules 的设计是为了安全而设计的、我们等待了2年以上。 我个人在等待一年后出现此问题的 TX 型号(e2e.ti.com/support/microcontrollers/hercules/f/312/t/583653 CQ 票:SDOCM00122906)太糟糕了!

这种行为对我们当前的所有项目都有很大影响、请给予 解决此问题的最大优先级。

Jiri Dobry

e2e.ti.com/.../8306.HL_5F00_emac.c.diff e2e.ti.com/.../5381.flood.pl.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jiri、

    我很抱歉耽误你的答复。 我将设置 HW (HDK + lwip)并使用 Ostinato 为测试馈送数据包。 有关我的测试的任何建议、请告诉我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在测试中、您可以使用附件中的补丁并将计数器添加到 EMACRxHdrDescPtrWrite 调用附近。
    在这种情况下,您无法看到任何呼叫:
    if ((0U!=(CURR_BD->FLAGS_pktlen 和 EMACSwizleData (EMAC_BUF_DESC_EOQ)))&(NULL!= CURR_BD->NEXT))

    您"无法"看到它、因为这种情况是使用缓冲区链接代码进行第二次处理的。
    问题是、你将看到这个条件在与 RX 缓冲区队列链接中正常 RX 重新启动的比率 CCA 1:250中满足。

    Jiri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有新消息吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jiri、

    SW 团队正在处理其他项目、发布日期非常紧迫。 我们将尽快进行测试。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jiri、

    我不确定此问题是否由"比赛状况"引起。 一个客户几个月前、我进行了压力测试。 LWIP 在 MCU 中运行、而 Ostinato 向 MCU 发送数据和接收来自 MCU 的数据。 如果启用了"高速缓存写回"(MPU 设置)、则代码会卡住一些时间。 将"cache writeback (缓存写回)"更改为"cache write through (缓存写通)"后、问题得到解决。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、这个问题确实存在。 我们花了将近2年和几百个小时才发现为什么我们的装置有时会停止通信。

    这不是高速缓存问题。 我们在"设备"模式下使用此存储器(无高速缓存的直接访问)。

    问题很简单。 我们无法直接使用以太网中断、因为对于具有时序要求的硬实时系统而言、它太重。 第二个问题是适合以太网通信的内部存储器数量有限。  这可能导致以太网 Trafic 峰值中的输入缓冲区下溢。 这是正常情况。 我相信您也必须能够使用中断以太网握手来重复它、因为此 MCU 的速度不够快、无法满足最大理论以太网流量。

    同样、问题是当 EMAC 从下一个指针已经读取 NULL 时、MCU 可以读取 EOQ=0。 当然可以。  

    此问题的另一个说明:

    1. MCU 将新的数据包链添加到接收队列中
    2. MCU 在上一端的最后一个片段上测试 EOQ 位、以测试 EMAC 是否达到列表的末尾。 (在设备模式下、不会影响高速缓存)
    3. 此 EOQ 为0、这意味着、Tak EMAC 未 到达列表的末尾
    4. EMAC 停止接收、因为它到达列表末尾、但软件读取的 EOQ 不是最新的

    我确信它不 会出现高速缓存问题、因为我们能够在没有任何高速缓存的情况下在 TMS570LS3137上重复该问题。

    PS:不要忘记 EMAC 代码中的另一个竞态条件问题。 链接 链的新片段时、必须在执行此操作之前终止、而不是在执行此操作之后终止! 否则、EMAC 可能比 SW 快。

    Jiri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这不是高速缓存问题、而是从 EMAC 读取的最新标志。 请参阅我的其他评论。