This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:STC 调用数据中止

Guru**** 2613185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/684292/tms570lc4357-stc-invoke-data-abort

器件型号:TMS570LC4357

您好!

我使用 TI SafeTI 库并尝试在 CPU 启动后启动 STC。 完成 STC 后重启、处理器跳转至地址0x10数据中止。 在 LR 中、我具有整个程序的第一条指令的地址:

0x11a00:0xe92d5000 PUSH{R12、LR}

您对此行为是否有任何经验? 我使用 IAR Studio。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Marek、

    您知道哪个函数导致了问题吗? STC 之后、代码初始化 MPU、高速缓存和全局变量等
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为、我启动 STC、在完成后、它应该调用复位 CPU0。 但在该复位后、处理器或跳转到位置0x10。 我不确定是否可以运行该测试、我何时连接了调试探针 XDS110?

    包括我的初始化代码-初始化代码位于 HL_SYS_STARTUP 中。 如果您可以检查一下、那就很好了。

    非常感谢您的参与。

    e2e.ti.com/.../7380.cpu.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Marek:

    CCS 和 IAR Workbench 使用的命令文件具有不同的格式。 此文件用于定义存储器区域和段。 IAR IDE 中的 cmd 文件也被用来定义所有使用模式(用户、fiq、riq、Svc、等)的堆栈大小。 我在 CCS 中执行了该项目、没有任何问题。

    请参阅库文件夹下的 IAR 项目。