This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS0432:nPORRST VIH

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/681061/tms570ls0432-nporrst-vih

器件型号:TMS570LS0432

大家好、

 

6.2.3.1 nPORRST 电气和时序要求中 nPORRST 的 VIH 规格(SPNS186B),

为什么它指定了?

对于未激活的情况、我们需要为 nPORRST 提供什么电压?

超过 VIL (PORRST)是否足够?

 

谢谢、此致、

Kuerbis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kuerbis、您好!

    nPORRST 没有 VIH。 当 nPORRST 的电压电平<=0.2*VCCIO 时,复位被置为有效,如果>0.2*VCCIO,复位被释放。 不需要 VIL。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 QJ、

     

    您的意思是什么不需要 VIL?

     

    此致、

    Kuerbis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kuerbis、

    抱歉、拼写错误不需要 VIH。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 QJ

     

    谢谢!

     

    此致、

    Kuerbis