This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/RM46L852:SEGGER J-Link 和 RM46

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: SEGGER, TMS570LS3137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/679267/ccs-rm46l852-segger-j-link-and-rm46

器件型号:RM46L852
主题中讨论的其他器件:SEGGERTMS570LS3137

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我想将 SEGGER J-link 与 CCS 结合使用。 在尝试为 CCS 安装 J-link 驱动程序时、我认识到无法将其与 Hercules 安全 MCU 一起安装。

这是否正常工作、如何安装? :-)

谢谢、大家好

Kubiks

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kubiks、

    CCS 支持 Segger J-Link 仿真器。 J-Link 仿真器支持 Hercules MCU。 我刚刚使用 Segger J-Link V8.0仿真器在 TMS570LS3137 HDK 上进行了尝试:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助! :-)我现在可以调试单个 MCU。

    您能告诉我、我如何同时调试两个具有两个 J-Links 的 MCU 吗?

    问候语、

    Kubiks

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kubiks、您好!

    理论上、应该可以使用两种不同类型的调试仿真器同时调试两个不同的目标。

    processors.wiki.ti.com/.../Multi-Emulator_Debug_with_CCS
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否有办法使用2个 Segger J-Links 进行调试?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kubiks、您好!

    您可以从 CCS 论坛获取更多信息。