主题中讨论的其他器件: HALCOGEN、 TMS570LS3137
您好!
我们正在使用 TMS570LS2135开发系统、并且需要使用 CAN 与其他系统进行通信。 当我们测试产品时、我们发现 CAN 接口不工作、 并且没有来自 CAN 高电平/低电平引脚的信号输出。
详细信息如下:
1.问题:
无法向外发送 CAN 消息、并且无法从具有示波器的 CAN 接口的引脚捕获信号。
MCU 型号:TMS570LS2135 PGE
MCU 和 CAN1引脚的逻辑图:
具有 CAN 收发器的 MCU 的逻辑图(这里是 CAN2引脚(它与 CAN1相同)
4. Halcogen 的配置:
5.测试代码(与示例代码几乎相同)
6.分步执行上述代码,在将消息发送出去后,寄存器的值如下: