This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TMS570LC4357:缔结 NDA 后关于私有 E2E

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/679844/compiler-tms570lc4357-about-private-e2e-after-concluding-nda

器件型号:TMS570LC4357

工具/软件:TI C/C++编译器

大家好、我是来自 MRB 公司的 Yusuke Onda。

我们的客户正在考虑使用 TMS570LC4357。

将在 TIJ 中签订 ISO 26262 ASIL-D 收购 NDA。

之后、是否可以将私有 E2E 用于后续技术支持?

就这些、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yusuke、

    是的、您可以将安全相关的私人问题发布到私人 E2E 论坛、并在此公共 E2E 论坛上发布任何类型的技术问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的王先生

    感谢你的答复。

    我知道我们的客户可以使用私有 E2E。

    您能告诉我如何使用私有 E2E 吗?

    我想将这些信息扩展给我们的客户。

    就这些、谢谢。

    MRB/Onda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SafeTI 私人 E2E 是一个论坛、我们可以在其中讨论 NDA 涵盖的 TI 安全相关信息/详细信息。 我们还保留 NDA 涵盖的安全文档、例如安全分析报告和 FMEDA 工具。 FMEDA 工具是一款用于计算符合 IEC61508和 ISO26262标准的安全相关时基故障率和安全指标的工具。 它可定制、允许您根据应用调整任务剖面和用例条件、以便为您的特定应用提供定制的时基故障率信息。

    要获取访问权限、您可以使用以下链接申请访问权限:www.ti.com/safetyanalysis

    申请流程的一部分是完成 SafeTI NDA、并在客户的授权代理签署后通过电子邮件将其退回。 签订 NDA 后、我们将正式邀请您加入私人 E2E。