This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSEMU110-U:XDS110故障带状电缆

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/685019/tmdsemu110-u-xds110-faulty-ribbon-cable

器件型号:TMDSEMU110-U

您好!

我目前正在使用 XDS110调试探针、但用于连接 JTAG 接口的带状电缆出现故障、当带状电缆位于特定位置时、器件工作正常、但移动扫描路径时、扫描路径断开、我联系了供应商 (Mouser UK)、他们说我需要在这里了解如何解决此问题、我当然只需要更换电缆发送?

谢谢、

Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alex、

    您讨论的是哪种电缆? 它是20引脚调试电缆吗?

    如果是、这些电缆是特殊订单、通常不由经销商销售。 有关其器件的一些器件型号参考、请访问:
    software-dl.ti.com/.../emu_jtag_connectors.html

    CTI 20引脚插座/插座在分销商中很难找到。 但是、我发现3M 公司可能有一名候选人、该公司在通用分销商中广泛销售:82020-6006RB。 此插座与电缆组件45120-010030-3749/20-S-6 (DigiKey 器件型号)配合使用时、您可以构建合适的电缆。 请记住、我尚未验证这些器件型号、因此您可以自行冒险尝试这些器件。

    在执行此操作之前、请确保问题出在电缆上、而不是 Pod 上的接头上。 您还可以尝试精确定位导致问题的电缆位置、并尝试自行维修:卸下插座、切断电缆并重新压接插座。

    如果问题出在14引脚辅助电缆上、我在上面发送的参考号具有可订购的器件型号、无需组装。

    希望这对您有所帮助、
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这是20引脚调试电缆、感谢您提供的这些信息、但我肯定不应该再购买单独的电缆(如果接头有故障、更糟糕的是另一个 POD)、因为这是交付给我的产品中的故障?

    谢谢、
    Alex
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alex、

    哦、抱歉、我不清楚这是一款新产品。

    在这种情况下、您可能需要在保修期内获得更换。 您可以联系您购买的经销商吗? 如果您是从 TI 网上商店购买的、则以下帮助页面包含退货的详细信息。

    www.ti.com/.../help.html

    给您带来的不便、我深表歉意、
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、

    我是从 Mouser UK 购买的、但他们所说的只是在这里提交一个帖子。 我应该再次联系他们吗?

    谢谢、
    Alex
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alex、

    此处提供了您的说明、这表示交付给您的硬件有问题。 在这种情况下、您需要再次联系他们以退回/维修产品、因为他们应该有适当的流程来处理此问题。

    让我知道这是怎么发生的、对吧?

    希望这对您有所帮助、
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alex、

    希望没有好消息;我假设更换成功。

    此致、
    拉斐尔