This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1227:客户项目前咨询

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS1227, TMS570LC4357, HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/679107/tms570ls1227-customer-pre-project-enquiry

器件型号:TMS570LS1227
主题中讨论的其他器件: TMS570LC4357HALCOGEN

你(们)好

我们正在向有兴趣将 TMS570LS1227用于即将推出的项目的客户发出邀请。

他们有一些疑虑、我们希望 TI 能告知我们:

  • TMS570LS1227的任何 EOL

软件

任何 SafeTI、CSP、IDE、驱动程序支持和 ETC 资源支持。
获取我们项目 SIL4证书的任何应用手册。
Keil 是否支持开发。
但是、由于 SafeTI 已经存在、我们希望了解更多有关它的详细信息、并且我们是否有任何简单的方法来完成项目。

正在

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们的业务发展非常顺利、我们没有计划终止 Hercules 系列中的任何部件。

    • Hercules 网页:www.ti.com/hercules
      • 数据表
      • 技术参考手册
      • 应用手册
      • 软件和工具下载、培训、更新
      • 订购评估和开发套件
    • SafeTI 网页:www.ti.com/safeti
      • 简化安全认证
      • SafeTI NDA 文档要求完成 SafeTI NDA 协议
      • 申请 SafeTI NDA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 QJ

    如何继续签订此 NDA?

    正在

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、

    您可以使用以下链接请求访问专用 e2e:www.ti.com/safetyanalysis

    申请流程的一部分是完成 SafeTI NDA、并在贵公司的授权代理签署后通过电子邮件将其退回。 签订 NDA 后、我们将正式邀请您加入私人 E2E。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 QJ、

    正在跟踪查询... 客户已选择 TMS570LS1227-ZWT 并正在考虑为 智能地铁铁路运输实施安全等级 SIL4认证系统。

    您能建议在此处理器上进行 SIL 3或4开发的编译器吗?

    驱动程序是否支持 SIL 3或4? 如何为以太网 TCP/IP 驱动程序提供 SIL 支持?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 QJ、

    您能提供以下方面的建议吗?

    -为了建议用于 SIL3 EN50128的 TMS570LC4357的软件/编译器(更喜欢 Keil、但 Keil 不是 SafeTI 的第三方官方合作伙伴、有没有限制?)
    -为以太网 TCP/IP 驱动程序提供 SIL 建议
    - SafeTITm兼容支持包(CSP)、SafeTITm诊断库和 HALCoGen 兼容支持包(CSP),如何与 Keil 配合使用。
    -支持 Keil 的安全分析报告。

    谢谢。