This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS570LS3137:TMS570 MIBSPI 接口是否支持不间断的数据传输?

Guru**** 2568585 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/684267/ccs-tms570ls3137-does-the-tms570-mibspi-interface-support-unremitting-data-transmission

器件型号:TMS570LS3137

工具/软件:Code Composer Studio

我曾经使用 F2812 McBSP 接口与音频芯片进行通信、而 F2812 McBSP 接口支持不间断的数据传输。 我认为 TMS570 MIBSPI 接口和 F2812 McBSP 接口是兼容的。

然而,我在示波器上发现,在一组数据(16位)被传输后,有2个时钟的间隔,然后下一组数据被传输。 我可以擦除2个时钟、还是这段时间间隔对于等待或准备是强制性的?

 

PS:MIBSPI 配置:主器件,3引脚模式;

数据格式:16位,Wdelay=0,奇偶校验使能=否,16400(kHz);

TG:4组,长度=32每组,缓冲模式=4(始终),OneShot 传输,触发事件=TRG_Always,触发源=TRG_TICK;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    HI 许可证,

    传输结束和芯片选择失效之间的最小延迟。 它大约为1 VCLK 周期。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 QJ、
    感谢您的回答。
    当我使用不包含芯片选择的3引脚模式时。 1 VCLK 周期附近是否仍然存在延迟?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    HI 许可证,

    即使没有使用 CS、也会出现延迟。 这种延迟对您的应用是否重要?